This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD16322Q5:采用 Q5C 封装和 Q5封装的封装 CTE。

Guru**** 2520180 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD16322Q5

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/736351/csd16322q5-package-cte-for-q5c-package-and-q5-package

器件型号:CSD16322Q5

作为从 CSD16322Q5C 迁移到 CSD16322Q5的一部分、我们在 VITA 47测试分析中提出了一个问题 、即两个器件的封装 CTE x y z 是相似还是相同。

用于 Q5C 封装 和 Q5封装的 CTE。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ivano、
    感谢您的提问。 我已要求我们的封装团队进行审核并作出回应。 我将在收到我们的封装团队提供的信息后立即发布后续信息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ivano、

    因为约翰在外面,我会试着为他服务,我设法让你得到 X&Y,而不是 Z CTE,我希望这对你来说足够好了。
    CSD16322Q5C X 21ppm/C、Y 23ppm/C
    CSD16322Q4 X 24ppm/C、Y 26ppm/C
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将把这个问题传递给这里的硬件团队。  谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    CSD16322Q4这是一个拼写错误、因为我需要的封装为 Q5C 封装和 Q5封装。 不是 Q4。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ivano、

    抱歉、这只是拼写错误、应该是 Q5而不是 Q4