This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5907:LP5907在低输出电流下的效率

Guru**** 2520250 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5907

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/736776/lp5907-efficiency-of-lp5907-in-low-output-current

器件型号:LP5907

大家好、我正在设计一个低功耗器件、因为我知道 LDO 稳压器的效率低于降压转换器。 我想知道 LP5907在负载电流约为100uA 至10mA 时的效率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、巴尔迪亚、

    任何稳压器的效率由算出

    Pout/引脚=(Iout * Vout)/(Iin * Vin)

    对于 LDO、Iin 是输出电流和 Ignd 的总和、该电流是器件内部电路运行所需的电流。 IIN = Iout + Ignd。  

    Pout/引脚= Iout/(Iout + Ignd)* Vout/Vin

    在极轻负载时、LDO 的接地电流将与负载电流相当并降低效率。 在更高的负载下、与输出电流相比、LDO 的接地电流可以忽略不计、效率公式简化为 Vout/Vin。 大多数 LDO 数据表将包含接地电流与负载电流的关系图、以帮助估算效率。 LP5907的型号如下所示:

    一般而言、LDO 的输入和输出电压对效率的影响最大。 Mark 在以下博客文章中介绍了降低余量(Vin - Vout)如何显著提高效率:

    谢谢、

    Gerard