This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 具有 USB 或适配器输入的电池充电器 IC。

Guru**** 2866460 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/733982/battery-charger-ic-with-inputs-from-usb-or-adaptor

大家好、

我想使用电池充电器 IC 为额定电流为200mAH 至500mAH 的锂聚合物电池充电。

IC 必须能够显示电池电压的状态、包括所有保护、并且还必须能够并联为电池充电、从而为系统提供电压。

输入将来自 Micro USB 连接器。

你们能不能建议、哪种 IC 更易于操作、以及我在为200-500mAh 锂聚合物电池充电时应考虑的额定电流。

锂聚合物电池的正常额定值为3V 至4.2V。

请就 IC 的电压和电流额定值建议我在选择电池充电 IC 时应牢记什么。

此外、还可与我分享任何用于设计硬件的参考原理图。   

共享我的硬件的方框图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    请根据您的要求查看 BQ2423x 系列器件。 它可充电至500mA、VOUT 为4.4V、VBAT (REG)为4.2V。 它可以为电池充电并同时为系统供电。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Raheem:

    感谢您更新和共享信息。

    是否可以监测电池控制器的 ADC 引脚上的电池电压?

    或者、我如何在电池上使用外部分压器并连接到 ADC 引脚以监控电池电压。
    另请分享如何计算相同的电阻器值。

    等待您的回复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hardik、
    您可以使用分压器通过 ADC 测量电池电压。 您将需要使用高电阻值来减少泄漏。 Yu 还可以在 www.ti.com/.../products.html 上查看如何使用测量仪表进行更精确的测量