This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ29410:ESD 额定值

Guru**** 2519510 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ29410, BQ7718, BQ2947, BQ7716

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/735158/bq29410-esd-ratings

器件型号:BQ29410
主题中讨论的其他器件: BQ7718BQ2947BQ7716

此器件的 ESD 额定值是多少?  产品页面上的"可靠性/鉴定"选项卡列出了 ESD - HBM 和 ESD - CDM 以及注释"请参阅数据表"。  数据表没有这些规格。  

www.ti.com/.../home

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Christopher、
    bq29410是一款旧器件、数据表显示其为2005年、不推荐用于新设计。 数据表尚未更新为具有 ESD 额定值的新格式。 当时、除非 ESD 额定值是特殊的、否则数据表中未列出 ESD 额定值。 由于未列出任何器件、因此它应满足可接受的最小 JEDEC 额定值、HBM 可能为500V、CDM 可能为250V 或更高。 查找有关这些器件的其他数据需要一些时间、我应该能够在下周二之前进行检查。
    如果您正在进行新设计、请考虑使用 bq2947、bq296x、bq7716或 bq7718系列中较新的器件之一。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在对旧设计进行分析。  如果您能找到实际评分、我将不胜感激。   

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Christopher、
    HBM +/- 2kV
    CDM +/- 500V