This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24092:使用不带 NTC 或 UC 的 TTDM 模式

Guru**** 2812805 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24074, BQ24092, TPS22914

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/737283/bq24092-using-ttdm-mode-without-ntc-or-uc

器件型号:BQ24092
主题中讨论的其他器件:BQ24074TPS22914

您好!

在我的应用中、电池没有热敏电阻、因此我在 TS 和 VSS 之间放置一个10K 电阻器来禁用该功能。

但是、我希望能够以独立的方式将芯片置于 TTDM 模式。 我不希望它依赖于我的 UC。

是否有方法可以通过使用 CHG 引脚来实现该目的?

感谢你的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果未连接至 TS 单元、则处于 TTDM 模式。 但您不想始终使用 TTDM、而只想使用电池不在模式?
    CHG 不能很好地指示电池不存在、它将指示首次充电但不会再充电。
    另一个需要考虑的器件是 BQ24074、这是一个电源路径器件、它将同时为电池充电并为负载提供服务。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我对 TTDM 模式的理解可能不准确。

    如果我始终使用 TTDM 模式,限制是什么?

    如果通过让 TS 浮动、我可以禁用温度检测、则在电池存在时为其充电、在不存在时为系统供电。 这似乎是我的应用的完美情况。

    否则、我可能会查找 BQ24074、但它的价格稍贵一些。

    感谢你的帮助
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    在 TTDM 中、BQ24092的作用与电源非常相似。 输出电压为4.2V、电流为电池充电电流、由 ISET 或 ISET2设置。
    如果存在电池但在终止后不关闭、则设备将通过正常充电、电池上仍有电压。 可能需要确认这对于电池制造商来说是可以接受的。
    需要注意的是、启动电流需要较低、预充电和短路电流受到限制。 当输出电压高于2.5V 时、可提供最大电流。 开关可用于在启动时隔离负载 TPS22914。