This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27531:电源

Guru**** 2519530 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27531

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/734596/ucc27531-power-supply

器件型号:UCC27531
主题中讨论的其他器件:TIDA-00779

团队我们正在寻找特殊电源解决方案。

电源以1相或3相电压与中性点相对应运行。

使用三相电源时、我需要4.5kW 的输出线路、其中单相是降低的功率

输出为325v DC/无电隔离

 

是否有办法通过参考设计解决此问题?

输入

标称输入电压1x230VAC 或作为选项标称输入电压3x230VAC

线路频率40-70 Hz

输出

标称直流输出325v 直流

最大输出功率约3000W @ 1x230VAC 输入或可选最大输出功率4500W @ 3x230VAC 输入

 我可以直接向您发送他们的图纸。

我希望能为它提供帮助

 此致、

Naser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Naser、

    感谢您的联系、我叫 Mamadou Diallo、是为 UCC27531提供支持的应用工程师。

    客户是否需要参考设计建议方面的帮助?  如果是、下面的链接可能是他们设计的良好开端。

    www.ti.com/.../reference-designs.html

    或者他们是否需要 UCC27531的技术帮助?  

    感谢您的澄清。

    此致、

    -Mamadou

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mamadou:

    客户回复。

    感谢您提供链接。

    我知道这些。 我已经了解了一些内容、如果可以的话。

    问题在于3个电源的并联开关以及输入电压和输出功率

    遗憾的是、我在 TI 的各种示例中都没有看到它们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Naser、

    我已联系相应的团队以获得有关此请求的帮助。

    他们应在24至48小时内作出回应。

    如果客户需要任何栅极驱动器的进一步帮助、请告知我们。

    感谢您的耐心等待。

    此致、

    -Mamadou
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Mamadou:任何更新。  不知道为什么它需要这么长时间。 感谢您向我们提供有关此内容的最新信息。