This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3020:ucd3138

Guru**** 2797585 points

Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, UCD3138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/736407/ucd3020-ucd3138

器件型号:UCD3020
主题中讨论的其他器件:TINA-TIUCD3138

根据 UCD 3138的 PFC 示例、在实现不同 PFC 功率级时、您是否看到任何问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不希望出现任何问题。

    但当然、这是一个非常开放和通用的问题。

    当然、您可以发送功率级简化版原理图和所需的开关波形。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yitzhak
    你们的回复非常及时、给我留下了深刻的印象!

    我可以通过什么形式向您发送功率级?
    TINA-TI 屏幕截图?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以将其发送至我的电子邮件地址:
    y-bolurian@ti.com
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yzhak:

    您键入的电子邮件地址不起作用。 它立即弹出。

    但见附件。 3 个 jpg 文件。

    ---------------------------------------- 我在电子邮件中写的内容----------------------------------

    Yitzhak

    根据您的请求、pl 查看功率 级的附加 jpeg 文件、仿真波形。

    请注意电感器电流的线性部分。  

    因此、它与典型升压没有什么不同。

    不同之处在于所有状态变量(Il、VC)变为0时的短持续时间。 当然还有负 放电电流。  

    为了使该功率级提供 PFC、该"0"状态至关重要。

    因此、我们必须在状态机中构建该持续时间。

    请注意、在几个线周期后、线电流在多大程度上达到稳定状态。

    现在您已经看到了功率级及其波形、请思考如何使用 UCD3138实现具有控制功能的完全 PFC。

    为了实现良好的控制、我们计划同时更改占空比和频率(仅在瞬态响应中)

    由于快速瞬态响应、该 PFC 必须具有宽带宽以支持 x 过率。

    我想使用 任何 TI 模拟控制器芯片对其建模、以便我们很好地了解其闭环行为。

    请注意、EMI 滤波器极小。

    您建议我尝试哪种控制器?

    必须设计一 个非常正确的输入滤波器。 通过 TINA-TI 或 Web-Bench 中的建模、这是可能的吗?

    感谢您 的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尽管您展示了原理图和波形、但仍不清楚转换器的工作原理、我们以前从未做过这样的事情。 由于这是一种新拓扑、请联系 TI 本地 FAE 以获取帮助。 通过 E2E 讨论这类问题并不容易。 如果您对 UCD 有任何具体问题、例如、如果您知道用于控制此拓扑的 PWM 波形、但不确定 UCD 是否可以生成此类波形、我们可以在此处为您提供帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bosheng

    感谢您的评论。

    我将联系当地 FAE