This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65910:加电功能

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/736777/tps65910-power-on-function

器件型号:TPS65910

此电源管理 IC 具有上电引脚。

我们使用此 IC 为 AM335x 处理器生成电源。

我们使用的原理图与 TI 的 AM335x 入门套件中的原理图相同。

原理图中的此电源引脚连接到按钮。

在我们的定制板中、只有按下此按钮、才会启用 PMIC 输出电压。

但是、长时间按下同一按钮会启动输出电源的关断过程

  由于我们的定制处理器板将位于无法访问开关的外壳内、因此我们既无法访问开关以打开电源、也无法将其永久按入内部(因为长按会关闭 PMIC)

非常好的建议!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已将您的请求指派给负责的应用工程师、我们将尽快回复您。

    此致、

    Murthy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vamsi、

    您在设计中使用的确切器件型号是什么?

    该器件的每个变体都有不同的上电要求、具体取决于其使用的应用。

    例如、TPS65910A1RSL 是数据表中所述的默认器件。 此版本要求按下按钮以启动加电序列。
    TPS65910A3A1RSL 和 TPS65910A31A1RSLR 是专门与 AM335x 处理器配合使用的版本、如本用户指南中所述:
    www.ti.com/.../swcu093f.pdf
    这些器件无需按下按钮即可通电。

    谢谢、此致、
    Brian