This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4040:NC 引脚

Guru**** 2518630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/737289/lm4040-nc-pins

器件型号:LM4040

你好

在 LM4040C30IDCKR 上、我们的客户有两个问题

 LM4040C30IDCKR 数据表第10节建议使用0.1uF 陶瓷旁路电容器。  图2和3显示了1uF 钽电容器的动态输出阻抗。  您建议使用哪种?

 

2在将 LM40C30IDCKR 的 NC 焊盘连接到阳极或阴极或混搭上时、您是否有任何建议?

 谢谢

Faizul Bacchus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Faizul、

    在不同时间创建的数据表图1/2和第10节更有可能。 由于陶瓷旁路电容器在高频下具有噪声滤波功能、因此我们通常始终建议使用该电容器。
    如果图2和图3更改为陶瓷电容器、则主要差异是高频(100k Hz+)下的输出阻抗较低。
    我建议使用陶瓷电容器。

    2.如果没有理由将 NC 引脚连接到阳极或阴极、我会使它们保持悬空。 NC 引脚未连接到 SC-70封装内部的任何元件、因此它们不会影响器件的性能。

    -Marcoo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Marcoo、

    感谢快速响应。 客户已访问您的答案、并将遵循您的建议。