This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ31520:两个 LMZ31520并联可实现40A 电流吗? LMZ31530可以达到30A、但如果它具有更大的电流、它是否可以并联?

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: LMZ31520, LMZ31530, PTH08T250W

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/736782/lmz31520-can-40a-be-realized-by-two-lmz31520-in-parallel-lmz31530-can-reach-30a-but-can-it-be-paralleled-if-it-has-a-larger-current

器件型号:LMZ31520
主题中讨论的其他器件: LMZ31530LMZ31710PTH08T250W

您好!

如果我们想实现30-40A 的电流电源、LMZ31520可以达到20A、两个 LMZ31520可以并联实现40A 吗?
我知道 LMZ31530可以达到30A;但如果我们需要更大的电流、它可以并联吗?

 

谢谢!

此致

埃尔萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elsa、

    LMZ31530没有可实现电流共享的共享引脚。 另一种选择是 LM31710 、它已经在6器件应用中针对高达60A 的电流进行了测试、详见第7.3.9节。 这意味着您需要使用 LM31710的3-4个器 件来实现您的30 - 40A 应用。 请注意、与 LMZ31530 15x15封装尺寸相比、此器件为10x10。  

    此外、PTH08T250W (采用穿孔型封装)具有与 LMZ31530相同的输入/输出范围、额定电流高达50A。  

    请查看这些备选方案、并告诉我还能提供哪些帮助。

    此致、

    Jimmy