This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63001:检查设计时需要帮助、测试显示了稳压器的问题

Guru**** 2520210 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/734285/tps63001-i-need-help-in-checking-my-design-tests-show-problem-with-the-regulator

器件型号:TPS63001

大家好、

遗憾的是、当需要焊接和测试时、我尝试按照数据表中的规则将 TPS63001添加到 PCB 中。

该电路板由单节锂离子电池供电(在 PCB 中、我还包括用于过放电/充电的 IC)、通常总消耗为100mA、峰值为250mA (假设最终有400个用于进一步修改)
我已经尝试了完整的焊接板、并对另一个进行了比较、但仅对芯片和所需的焊接组件进行了比较。 但行为是相同的:当我以3.0V 的电压插入电源时,电源达到400mA (未连接负载)设置的电流限值,输入电压保持1.7V 作为输出.... 在继续测试其他电压或增加输入中的电流之前、我会针对这种奇怪的行为请求帮助。

电源 通电后、我可以听到来自电感(或电容器?)的蜂鸣噪声

此处遵循原理图和 PCB 布局:


添加:
电感来自 Murata AD、具有1.73A 的最大直流电流和104.4m Ω 的最大直流电阻、

电源连接到电路板的有效点非常远(4cm 左右)、这是一个问题吗?

谢谢、

克里斯蒂安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、克里斯蒂安、

    在您的布局中、我看不到 VOUT 引脚与 FB 引脚之间的连接。 请指向此连接。 请检查在 IC 附近添加此连接时问题是否消失。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回复、

    您说得对、Vout 的连接(对我来说、网络被重命名为 VCC)和 FB 离 IC 很远。

    从新图像中可以看到、Net Vout (for Me VCC)被突出显示。

    我可以尝试在星期一用一根导线进行更短的连接、您是否认为我的布局可能存在其他问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、克里斯蒂安、

    我尝试重复您的问题、但未成功。 当使用四象限电源(使用力/感应)并将力/感应连接到具有高电容的不同 PCB 时、我可能会重现类似的行为。

    在布局中、我可以看到、输出电容器(C7/C8)的放置不是最佳的。 它们应尽可能靠近 VOUT (引脚1)。 另请尝试为 Vout/Vin 使用平面(或较粗的布线)、而不是较细的布线。

    此致、
    Julian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!


    很抱歉、需要这么长时间、我遇到了其他问题。
    然而,Brigitte 非常感谢您的帮助!

    问题出在从 FB 到 VOUT 的较长连接上。 我用一根外部电缆做了一个简短的介绍、效果非常好!
    当 IC 消耗高峰值电流、但随后稳定在40mA 时、启动时偶尔会出现问题(如果我仅在启动时断开负载、问题消失)

    谢谢!

    此致、
    克里斯蒂安