This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 直流升压转换器12V-35V

Guru**** 2518630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/736846/dc-up-converter-12v-35v

您好!

我一直觉得这个 TI 网站很难获得任何实际信息。    没有地方提出简单的问题。

我找不到 任何与我所寻找的内容模糊的器件型号、但我的要求应该非常普遍。

许多严重的 LED 照明都是由30 - 35V 电源供电、必须对其进行电流限制。

许多常见电源都是12V 直流电源、例如汽车电池和类似电源。

因此、我正在尝试了解如何构建一个直流升压转换器来形成12V 标称电池、电压高达30 - 35V、但电流限制为1A。

Rgds  Hugh.Leyton@Leytronics.com