This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2776:LM2776

Guru**** 2815315 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2776, TPS60400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/735932/lm2776-lm2776

器件型号:LM2776
主题中讨论的其他器件: TPS60400

LM2776的电压输出的精度是多少? 我知道这是一个逆变器(电压输出=-电压输入)。 负输出精度是多少? 如果输入上有5Vdc +/- 1%、我可以预期-5Vdc +/-1%吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Glenn、

    您说得非常完美。 该器件(仅)是一个逆变器。 输出未调节、但仅反相。 输出将比输入低一定量、等于输出阻抗乘以负载电流。 D/S 第12页对此进行了说明

    如果您需要+5V 至+5V 的稳压-5V 电压、则需要使用电感拓扑、如本参考设计 所示:www.ti.com/.../TIDA-01457
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我只想弄清楚我将具有的最大压降、以便为输出制定通过故障标准。 您在数据表中说 Rout 的典型值为2.5Ω Ω。 要估算电阻,我需要知道 MOSFET 开关的最大 RDS (ON)是多少。

    在频率(Fsw x C)等式的部分、它们指的是什么 C? 该 Ctotal (Cin + C1 + Cout)吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Glenn、

    图5和20显示了比单个值更有用的输出阻抗图。

    C 是 C1。 TPS60400 D/S 的第11页也显示了该公式和拓扑

    我将删除您的其他帖子、因为我们可以在此处继续讨论。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我查看了图5图。 因此、我认为它告诉我的是、对于特定的电流输入、我会根据图表将我的电压输入减去一个量。 例如:如果我将+15Vdc 输入输入连接到器件、而我的器件电流输入为200mA、那么我将从输入电压中减去1伏、将该系数乘以负1、得到输出电压(-14Vdc)。 是这样吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    因此、看起来最糟糕的情况是不进入过流状态、应该大约为1.25vdc。 因此、如果我有+15Vdc 输入、我将获得-13.75vdc 输出。 是这样吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Glenn、

    是的、这基本上就是如何使用器件。 将输出阻抗乘以负载电流。 然后、从 Vin 中减去该值。

    请注意、LM2776仅接受高达5.5V 的输入电压。 15Vin 将使其断开。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    抱歉、+5Vdc 是输入。 它必须是星期一或其他的东西。

    因此、最糟糕的可能是+5Vdc - 1.25vdc = 3.75vdc x -1 =-3.75vdc。 是这样吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此外、如果您要在数据表中提供类似这样的公式、您是否认为您不应该在数据表中描述 FET 的最大 R (DS)(on)?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很高兴我们在同一页上。 星期一也是这里。

    我只是发现自己混淆了一些术语、所以让我写下它、以便为我们两个人澄清它。

    图5给出了所需的阻抗(Rout)。 只需将其乘以负载电流、即可得到压降。 在85°C 时、这略高于500mV。 图8证实了这一点、图8给出了产生的输出电压。

    公式1仅根据 RSW (我们自己未指定)、飞跨电容器的阻抗和 ESR 来计算 Rout。 我认为您不需要等式1、但它显示了背面的等式并描述了 IC 的工作原理(它是如何产生输出电压的)。

    根据公式1和图5、可以计算出5.5V 输入电压下的 RSW < 1 Ω。