This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25892:5V "safeout"用于 CPU VBUS 检测引脚

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25892

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/737203/bq25892-5v-safeout-for-cpu-vbus-sense-pins

器件型号:BQ25892

您好!

通过 PD (Type-C 电力输送)、我们可以协商12V VBUS -> BQ25892

不过、市场上的大多数 CPU 希望其"VBUS SENSE "引脚具有5V 电压。 有关解决此问题的方法的任何提示、最好不添加器件...

-宽输入范围 LDO 可以完成这项工作、但这必须是多路复用的、以便在 OTG/主机电源情况下将其隔离

有什么想法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    为了完成 VBUS 检测引脚、必须添加 LDO 等其他器件。

    谢谢、

    宁。
    如果此帖子回答了您的问题、请单击"此问题已解决"按钮。