This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS543C20:输出电压调节

Guru**** 2518100 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS543C20

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/736975/tps543c20-output-voltage-adjust

器件型号:TPS543C20

各位专家:

最近、我的重要客户正在测试 TPS543C20、他们希望将 EVM 的输出电压调整为大于0.9V。

关于反馈电阻分压器、它们分别将 R12和 R5用作上拉电阻器和下拉电阻器。 最初、它们使用以下公式来计算电阻分压器分压比:

Vout=Vref*(R12+R5)/R12、在我们的 EVM 中 Vref=0.9V

然而、 与设定的电压相比、实际输出始终具有大约0.1-0.3V 的误差。

例如、  为了将输出电压设置为1.272V、它们的第一个比率为 R12:R5=75.2Ohm:182Ohm、而实际输出电压为1.28V。   使用万用表测试了75.2Ohm 和182Ohm 值。 之后、它们将 R12和 R5更改为具有相同比率的千欧、仅用于找到相同的结果。

因此、请帮我检查一下

如果基准电压稳定、 哪些参数 与总输出电压相关?

2.输出电压计算公式(如果该公式正是我上面提到的公式、请确认该公式并说明输出电压始终存在误差的原因)。

如果你能在星期二之前回复我、 我 将不胜感激! 非常感谢!

此致、

-文豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wenhao、
    输出电压应为 VSEL 处的分压器(或基准电压)。 Vout = Vref*(R5+R12)/R5
    您还可以探测 VSEL 引脚以查看 Vref 电压。 在 EVM 上、TP3和 TP10测量 Vout 并调节到该检测位置。
    如果您在负载位置测量 Vout、则可以看到负载线导致的压降。
    套件