请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24296M 我采用了 BQ24296M 的新设计。 我 遇到了 BQ24296M 无法在加载时启动的问题。 无电池连接 BQ24296M。
负载电容器为120uF。
负载电容器 超出限制是或否?
有人能给我一些建议吗?
非常感谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Skate 您好、
SYS 电容可能过高、这会影响转换器在无电池和负载的情况下启动。
如果没有电池、SYS 电压很可能小于2.2V。 当 SYS<2.2V 时、输入电流限值在启动期间被钳位至100mA。 一旦 SYS 电压增加到2.2V、就会使用实际输入电流限制、并且器件可以继续正常运行。 数据表的第8.3.1.4节对此进行了更详细的介绍。
如果器件处于100mA 电流限制的软启动状态、并且 SYS 上有负载、则由于输入无法提供所需的功率、负载将阻止 SYS 电压上升。
您可以尝试减小 SYS 负载或电容、看看它是否有助于启动。