This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 适用于高功率控制器的解决方案

Guru**** 2747375 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28951, UCC2895

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/737007/suitable-solution-for-high-power-controller

主题中讨论的其他器件:UCC28951UCC2895

大家好、

我的客户正在寻找 TI 解决方案来配置 ISO_DCDC 以将 VIN=500Vdc 转换为 Vo=400V/5.5kw。

您能建议任何解决方案吗?

此致、 H.Someno

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    这适用于 UCD31xx 吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Someno-San

    根据这些规格、最佳解决方案是由 UCC28951控制的相移全桥。
    在400V 输出电压下、使用 SiC 二极管可能更好、而不是使用 SR、在这种情况下、也可以考虑使用 UCC2895。

    如果您需要更多信息、请告知我们。 如果是机密信息、请通过 colingillmor@ti.com 直接与我联系

    此致
    Colin