This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] REF3030:需要更多信息作为参考

Guru**** 2501885 points
Other Parts Discussed in Thread: REF3330

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/733783/ref3030-need-more-information-as-references

器件型号:REF3030
主题中讨论的其他器件: REF3330REF3033REF3025

大家好、

您能否分享以下信息? 我们正在考虑 REF3030是否可在系统中使用。 一个主要问题是压降电压。 为了估算压降电压、我们需要这些信息。 REF3033具有足够的信息、因此我们希望 REF3030具有与 REF3330类似的信息。

1.REF3330的压降电压与每个温度下的负载电流间的关系(我是指数据表 P.1中的图)

2. REF3030更详细的功能方框图(希望您能像 REF3330一样分享)。

在 I_LOAD = 2mA 时、REF3030在0至70°C 温度范围内的压降电压(最大值)。

此致、

北井高桥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Takahashi-San、

    我看到您对 REF3025数据的请求。 我可以查看我们提供的产品、如果没有、我必须研究执行基准测试。 我对您的请求有疑问。

    1.您是否需要 REF3330或 REF3030? 如果这是 REF3030、那么具有像 REF3330这样的-40C、125C 曲线是否足够?

    2.我可以为您进行研究。

    3.我明白。

    -Marcoo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Marcoo

    谢谢。
    1.我需要 REF3030。

    此致、
    北井高桥
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Takahashi-San、

    我无法在此器件上找到数据、因此我将尝试对其进行基准测试。

    -Marcoo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Marcoo、

    感谢您测量1和3的数据!
    那么、您能否先提供2个?

    此致、
    北井高桥
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Noriyuki-San、

    我正在为该器件进行工作台测试。 我将在本周内完成。

    我已经与我的内部团队就第2项进行了接触、以了解我们可以看到哪些内容、哪些内容不能显示。

    -Marcoo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Noriyuki-San、

    这里是随温度变化的压降电压图。

    这里是一个更好的方框图。 总体系统架构与 REF33xx 和所有其他 REF 器件相似。

    3.我在工作台上在-40°C 至125°C 的温度范围内测试了2mA 电流。 我无法获得低于50mV 的压降。 由于数据表的原因、我不建议压降电压低于50mV。 50mV 也适用于 0C 和70C。

    -Marcoo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Marcoo、

    关于3)、我们的请求是在0°C 至70°C 且 I_LOAD = 2mA 范围内 REF3030的最大压降电压。
    您似乎在提到最小值。
    您能否以参考值的形式测量最大值?

    此致、
    北井高桥
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Noriyuki、

    很抱歉、我可能会引起一些困惑。
    在0°C 至70°C 的温度范围内、2mA 的最大压降为50mV。
    对于2mA 负载、在-40C 至125C 的温度范围内、我所测试的器件上不需要50mV 以上的电压、因此我选择50mV 作为最大值

    -Marcoo