This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256304:IC 故障。

Guru**** 2520960 points
Other Parts Discussed in Thread: PMP20795, UCC256304, UCC256301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/736241/ucc256304-ic-failing

器件型号:UCC256304
主题中讨论的其他部件:PMP20795UCC256301

您好!

刚刚开始使用此 IC、到目前为止已有5个故障。 该设置基于 PMP20795参考设计、我尝试从低电压逐渐上升到最终电压。 从外部直流源向 BLK 引脚馈入1.5V 电压、向 HV 引脚施加40Vac 电压(整流)-单元开始开关、但由于 Vcc 和 RVcc 损失而出现开/关行为。 然后、我将向 Vcc 添加12V 电压(通过二极管、大约需要12mA)、以实现连续切换-到目前为止一切正常。 逐渐将 Vac 增加到大约120Vac - IC 裸片。 VCC 和 Rvcc 看起来消耗的电流过大。 布局紧凑、接地良好。 元件值与上述参考值相似 设计。

是否有任何关于 IC 出现此类故障最可能原因的建议?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    电源控制器的主要故障是电气过载。  这超出了器件的额定电流和额定电压。  数据表中有一个表格列出了 UCC256304每个引脚的这些额定值。

    我在您的电子邮件中确实看到您提到 VCC 和 RVCC 引脚看起来消耗的电流过大。  VCC 引脚用于为 UCC256304供电、其中 RVCC 引脚是 LDO 的输出。  功能方框图请参阅数据表的第16页。 RVCC 引脚的输出通常馈送到 LL/SS 引脚的电容器分压器、以对突发模式进行编程。 该电压还用于为 HB 和 HS 引脚之间的升压电容器充电。  RVCC 引脚不应消耗电流、而应仅用作输出。

    如果 RVCC 和 VCC 引脚连接在一起、则可能会损坏 IC。  当 VCC 达到26V 的 VCCReStartSelf 电平时、VCC 引 脚将开始切换。VRCC 引脚的最大稳压 RVCCmax + 0.3V = 12.4V +0.3V = 12.7V。  您能否再次检查以确保情况并非如此?

    还有一个使用 UCC256301的120W 评估模块、您可能需要订购和评估。  这也可以帮助您排除设计故障。

    此致、

    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    感谢您提供信息。 我再次回顾了所有内容、发现我错过了 hv 引脚的串联电阻。 DS 表示最小值应为5k 我有0r。 所有其他引脚电压低于最大额定值。 您认为这可能是原因吗? 如果是,机制是什么?  我在路上还有一些 IC、将在它们到达时进行测试。

    谢谢、

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brian、

    如果数据表建议 HV 引脚上的最小电阻、但我们未使用该电阻、则可能会对器件造成电气过载。 尝试一下、看看会发生什么情况。

    此致、

    Mike
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Mike。 添加了 hv +栅极驱动器 schottkys 上的5k、现在看起来还可以。
    谢谢您的帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我很高兴这解决了您的问题。

    此致、

    Mike