This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24040:BQ24040前期

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24040

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/737197/bq24040-bq24040-pre-term

器件型号:BQ24040

大家好、

想尽可能多地利用电池、目前如果我遵循规范、我可以使用的最小电阻器为1KOhm这将提供大约5mA 的终止电流

但是、我累加了100欧姆、得到的终止电流为100uA

请阐明计算方法、并告知是否可以使用较低的电阻器。

谢谢、

Shlomi

 

e2e.ti.com/.../BQ24040-Pre-term.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,什洛米
    终止电流的计算方式为输出电流的百分比。 对于 BQ24040、典型值为10%、由前端引脚上的2k 电阻器设置。 该引脚上的开路也会将值设置为10%。 建议的最小值为1k、精度为5%。
    较低电流下的电路精度会降低、并且可能无法检测到终端、从而导致计时器故障。
    对于该电阻器值、我们建议不要低于1k。