请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ISO5852S-Q1 主题中讨论的其他器件: UCC21520A
您好!
我正在为1.2kV SiC MOSFET 设计驱动器、我有一些问题要选择合适的内核。 我想使用 ISO5852S-Q1、因为它具有一些有趣的特性:
- DESAT
- 输出 UVLO
- 米勒钳位
- 软关闭
该数据表未 μs SiC-MOSFET 的驱动、CMTI 的单位为 kV/μ s (CIO=1pF)。 然而、UCC21520A 的数据表显示:
- [...] 它旨在驱动功率 MOSFET、IGBT 和 SiC MOSFET [...]
- [...] 共 模瞬态抗扰度(CMTI)的最小值为100V/ns [...] 其中 CIO=1.2pF。
但它没有 ISO5852S-Q1的任何功能。
在我的应用中、我们期望在50kHz 时电压转换为30~40 V/ns。 使用 ISO5852S-Q1是否有任何不便之处? 您是否有此驱动程序的 CMTI 测试结果?
谢谢、
David。