This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63710:除占空比限制外、什么限制了最小输出电压?

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63710

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/737082/tps63710-what-limits-the-min-output-voltage-except-duty-limitation

器件型号:TPS63710

你(们)好  

从 TPS63710数据表中可以看出、最小输出电压高于-5.5V。

从|Vout|<0.7*Vin 开始,表示最大占空比为0.7V

如果只有占空比是限制因素、则输出电压为-8V、输入电压为12V

占空比为8/12=0.67 < 0.7

我认为-8V 应该可以工作、但它低于-5.5V

那么、限制输出电压范围的其他因素是什么?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Max:

    VOUT 引脚上连接的内部电路无法承受更高的电压。

    您需要什么输入电压、输出电压和输出电流?