This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54335A:原理图验证

Guru**** 2810755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/736282/tps54335a-schematic-validation

器件型号:TPS54335A

您好!

我正在最终确定基于 TPS54335A 的降压电源设计、希望一些 TI 工程师验证我的原理图。

VIN = 23.5至28V  

Iout = 507mA/1.7A 峰值

T°范围:5°C 至70°C

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以使用 Webench 进行仿真。

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢你的答复。 在发布之前、我使用了 webench、但是、当我使用这些参数进行仿真时、负载瞬态仿真没有完成、尽管没有显示错误消息。 这就是为什么我发布此问题以确认我的原理图是否正常的原因。

    此致  

    Julien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    理论上、原理图没有问题。 请检查负载瞬态和波特图以确保其稳定。

    肖恩