This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55340:LCD 闪烁

Guru**** 2520210 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/736979/tps55340-lcd-flickering

器件型号:TPS55340

您好!  

我已使用 TPS55340PWP 提供 LCD 背光、即12V 直流、1A、输入电压为5V。 我之前已经在同一 LCD 上实施了这个设计、它可以正常工作、下次我唯一做的更改是我用  IHLP2525CZER6R8M01器件替换了 IHLP4040DZER6R8M01器件电感器、这是我唯一使我的新电路板发生的更改。

现在、在我的新电路板中、当我连接 LCD 时、它开始闪烁、请建议如何解决?

此致、

Karthik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Karthik:

    您可以随附电感器的数据表吗? 新电感器的额定电流是多少? 工作频率是多少?