This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8863EVM:电阻的作用

Guru**** 2791145 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/737081/lp8863evm-the-role-of-resistance

器件型号:LP8863EVM

大家好、团队、

LED Ω 板有一个10k Ω 电阻器(R1至 R6)、其用途是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    这里没有具体的用途。 它可以通过跳线短路。
    有时、当每个通道的 LED 数量不相等时、用户可以通过 LED 添加电阻器来平衡热量。 但需要仔细考虑电阻器的额定功率。 或者、与电容器一起使用、这些电阻器可被用来大大减少 EOS 故障。 详细信息请参阅以下应用手册。
    www.ti.com/.../snva843.pdf