This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM84424:大空闲电流

Guru**** 2519600 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM84424

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/733027/tpsm84424-big-idle-current

器件型号:TPSM84424

你好。

我构建了一个原型、将 TPSM84424用作14V 至5V 转换器、

在导通负载条件下、器件的空闲电流约为50mA。

器件温度很高、 空闲时约55摄氏度、消耗约700 mW 的功率。

部件在1-2-3-4 A 负载下正常工作。

此空闲消耗是否连接?

在我看来,空闲时的电流很高。。。

有什么想法要检查吗?  这在4个器件上重复、因此不应是与单个故障相关的...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Igor、

    您能否提供原理图和 PCB 布局供我查看? 您可以直接通过 j-hua@ti.com 与我联系并向我发送文件  

    此致、

    Jimmy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Igor、

    关于空载下的空闲电流、 在我们的 EVM 中看到大约~50mA 的空闲电流为5V 时、可能会有点高、但不会令人震惊。 此外、在空载 条件下、温度预计约为40°C

    此致、

    Jimmy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  
    附加的文件。

    如果我理解正确、50 mA 在 Eval 硼上是相同的...因此、与我的问题无关。

    e2e.ti.com/.../TI_5F00_TPSM84424.ZIP

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Igor、

    我想要求对这一问题作出一些澄清。

    当您说空闲时、您是否意味着器件在无负载的情况下加电和调节。 如果您想知道浪费的功率是否正确、我只能在无负载的情况下在 EVM 上进行测试以进行比较。 在这个空闲状态下、TPSM84424预计会从电源汲取大约50mA 的电流。 但是、55C 空闲时间相当高、因此我希望在另一个 EVM 上测试2个 EVM 之间的空闲电流连续性。   

    另外、让我看看 PCB 布局并返回给您。  

    此致。

    Jimmy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Igor、

    我已经在实验室中测试了另一个 EVM、空闲时的结果(空载和室温下为14Vin -> 5Vout)、从电源汲取的输入电流为~49-50mA。 但是、这不会在55°C 时变得很热。 我想再次确认这是您在"空闲"时应用于系统的条件。  

    您是否在获得55C 读数时测量暴露电感器的顶部? 您还能向我提供您的原理图的更新吗? 您发送的原理图看起来是使用占位符组件值。 EVM 用户指南中显示了我测试过的 EVM 上使用的 BOM。 我希望确保您使用 建议的1.2MHz 开关频率和表1中详述的18k 欧姆 RTT 涡轮变速器设置。  

    查看您的 PCB 布局、底层和层 S2是接地端、应可为器件提供散热。

    此致、

    Jimmy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    组件的实际值位于存档的 TXT 文件中。

    55位于 模块内部、电感器下方、由小型隔离式热电偶测量。 它可能不是真正准确的、而是接近真实的。

    好的,我有相同的结果-在相同的条件下50mA (负载只是一个反馈分压器),所有50mA*14V = 0.7W 都耗散到热量上,

    因此、它是相同的。

    谢谢。