This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51220A:当 Vout2为5V 时、我们是否可以使用 Vout2连接到 V5SW?

Guru**** 2524500 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS51220A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/733954/tps51220a-can-we-using-the-vout2-connect-to-v5sw-when-vout2-is-5v

器件型号:TPS51220A

您好 TI  

我们将 TP51220A 用于双路直流/直流输出。 Vout1为12V、Vout2为5V。 我们是否可以使用 Vout2连接 到 V5SW? 切换功能由"启用1"、"PGOOD 1"控制、V5SW 应高于  4.7V。  当 Vout2连接 到 V5SW 时,您能否确认任何副作用? 我们能否仅使用内部 LDO 而不使用切换功能?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Mike:
    以下是我的担忧:
    当12Vo1导通但5Vo2关断且其负载仍然导通时,V5SW 和 VREG5可能会降低5Vo2负载电流。

    因此、您应该确保当使能1为高电平时、PGOOD1指示良好、5V 电压已经为高电平。

    谢谢

    Daniel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:  

    1、您可以使用内部 LDO 而不使用切换功能。 您只需要浮动 V5SW。  

    2、如果您将 V5SW 与 Vout2连接、当 EN1为高电平时、此时 Vout2关闭、则无法触发切换功能。 如果将 EN1和 EN2结合使用、切换功能不会出现问题。  

    此致、

    Edwin。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    我叫 Alec、为 Mike 的 TPS51220A 电源设计提供支持。 请根据 您的建议、下面 是我们经过几次讨论后的不完美之处。  请帮助我们 确认以下各项 并向我们提供您的意见。

    如果我们可以 确保 EN2引脚 在 EN1 启用之前始终启用(这意味着在12V 启用之前5VSB 将就绪)。 当前设计是否可以使用?

    2. 假设项目1已配置。 当 CH2 (5VSB)具有保护功能(OCP。 OVP。 UVP) 发生,5VSB 将关闭。 它还会根据 TPS51220A 规格关闭另一个 CH (12V)。 是这样吗?

    请您在上面对这两项进行确认。 提前感谢

    陈爱丽

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alec、  

    1、是的、还可以。  

    2、是的、没错。  

    此致。  

    Edwin。