This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54233:TPS54233对输出电压升高时阶梯形状的问题。

Guru**** 2520100 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54233

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/733744/tps54233-tps54233-question-about-staircase-shape-when-the-output-voltage-rises

器件型号:TPS54233

尊敬的支持成员:
我的客户使用了 TPS54233。

我有疑问。


问题

问题1.
当输出电压升高时、它会变成阶梯形。
您能告诉一下原因吗?

我附加了有关波形的文件。

可以检查一下吗?

最恰当的考虑。
Bob Lee。

e2e.ti.com/.../TPS54233_5F00_Question.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    中国国家队将于7月10日至7日在全国度假。 将于8月10日向您提供反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jason:

    非常感谢您的回复。
    我的客户请求尽快答复。

    请相应。

    最恰当的考虑。
    Bob Lee。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jason:

    您能否教授有关进度信息的知识?


    最恰当的考虑。
    Bob Lee。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Bob:

    在启动开始时、输出电压为低电平、器件对输出电压的充电速度快于所需的 SS 斜坡。 然后、该器件意识到输出电压增长过快、器件开始在跳跃模式下工作、输出电压开始下降。 这是一种正常现象。

    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shawn:


    非常感谢您的回复。

    我明白这是一种正常现象。
    但我想消除输出电压的阶跃形状。

    您能否教您如何解决?


    最恰当的考虑。
    Bob Lee。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Bob:

    我认为这是无法解决的。 为什么要消除它?

    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shawn

    非常感谢您的回复。

    因为它不是数据表图21和图22的输出电压的步进形状。
    因此、我的客户希望消除输出电压的阶跃形状。

    您能教什么解决方案吗?

    最恰当的考虑。
    Bob Lee。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Bob:

    请您分享原理图吗? 我们可以检查原理图是否存在任何问题。

    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shawn:

    非常感谢您的回复。

    由于我要发送电路图、
    您能告诉我私人地址吗?

    最恰当的考虑。
    Bob Lee。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您可以通过 E2E 发送私人消息。 单击我的姓名、然后单击"connect -> send a private message"。

    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shawn


    非常感谢您的回复。

    我确认了"您的姓名"->"连接->。
    没有标记"发送私人消息"

    您能告诉我私人电子邮件地址吗?

    最恰当的考虑。
    Bob Lee。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Bob:

    我已经向您发送了一封私人邮件、您也可以通过"shawn-nie@ti.com "连接我。

    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shawn:

    非常感谢您提供私人电子邮件地址。

    我已发送到您的私人电子邮件地址。
    可以检查一下吗?

    最恰当的考虑。
    Bob Lee。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shawn:

    您能否教授进度情况?


    最恰当的考虑。
    Bob Lee。