This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54227:关于自举电容器值

Guru**** 2372110 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54227
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/733335/tps54227-about-bootstrap-capacitor-value

器件型号:TPS54227

大家好、

 

我知道自举电容器的建议值为0.1uF。

但是、我想知道建议的最小有效容量值。

如果您有任何信息、请告诉我们吗?

 

此外、如果有效容量值为0.05uF、 该 TPS54227是否正常运行?

 

此致、

Kanemaru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以在应用程序中使用47nF。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JASon-San、

     

    感谢您提供信息。

    我知道我们可以使用47nF、因此建议的最小有效容量值小于47nF。

    我的理解是否正确?

     

    此致、

    Kanemaru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、是的、正确。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JASon-San、

    感谢您提供信息。

    我知道。 非常感谢。

    此致、

    Kanemaru