This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5562:LP5562电流控制

Guru**** 2516940 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5562

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/736422/lp5562-lp5562-current-control

器件型号:LP5562

先生/女士:

LP5562 LED 驱动器输出可通过0mA ~ 25.5mA 以100uA 的步长进行控制。 由于我们的设计将使用2个灌电流端子(例如引脚 R 和 G)来驱动 LED、因此输出电流将从0mA ~ 51.0mA 开始、步长为200uA。 是否存在改变步进或缩小步进的可能性?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Bryan、

    您可以首先打开一个步长为100uA 至25.5mA 的通道、然后打开另一个步长为100uA 至51mA 的通道。

    如果有此帮助、请单击"解决"。

    谢谢。

    此致、

    Kenneth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kenneth Du 先生

    感谢您的回答。

    我知道。