This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62561:适用于5引脚的 TPS62560 PFM

Guru**** 1101210 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62560
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/736851/tps62561-tps62560-pfm-for-5pin

器件型号:TPS62561
主题中讨论的其他器件:TPS62560

TPS62560采用6引脚和5引脚封装。  6引脚有一个 MODE 引脚、用于为轻负载选择强制 PWM 模式或自动选择 PFM。

5引脚封装没有 MODE 引脚。  在数据表中的任何位置我都找不到它说5引脚封装是始终是 PWM 还是自动选择 PFM。

我是否错过了它,或者您能告诉我它是如何工作的?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dennis、

    我很高兴为您提供支持。 数据表的第一页指出:

    如 数据表第4页第5节"器件比较表"所述、5引脚器件仅在固定 PWM 下工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您、我们中的两个人在观看时没有看到、问题已得到解答、现在关闭了。