This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34110EVM-796:如果 BQ34110EVM 可以监控电池电量

Guru**** 2516930 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/736544/bq34110evm-796-if-the-bq34110evm-can-monitor-the-battery-charge

器件型号:BQ34110EVM-796
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

大家好:  

根据 BQ34110evm 用户指南、我们可以通过  bqstudio 监控电池放电、但我想知道 bq34110evm 是否可以通过 bqstudio 监控电池充电、是否可以这样做以及如何  连接?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Darren、

    是的、bqStudio 可以监控电池充电。 充电器的连接点与负载的连接点相同。 将正极充电器或电源连接连接到 J7上的 BAT+连接。 将电源的接地端连接到 PACK-端子块。 EVM 用户指南第2.4.2节对此进行了更详细的说明。

    此致、
    Matt
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Matt Sunna 您好:
    感谢您的回复,我已了解如何操作!