This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG1210:lmg1210可用性

Guru**** 2516930 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG1210, LM5113-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/736813/lmg1210-lmg1210-availabilty

器件型号:LMG1210
主题中讨论的其他器件: LM5113-Q1

您好!
目前对 lmg1210生产发布的概率和可靠性日期的预测是多少?

此致、Pawel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Pawel、

    在我们发布该器件之前、该器件刚刚完成了最后几个步骤。 应在6-8周内完全发布(生产发布)。

    同时、您可以在网上订购样片以进行原型设计。

    如果您的问题得到了解答、请按绿色按钮。 如果您有任何其他问题、请告知我们。 我们对此新器件感到兴奋!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Don、
    我们的应用程序有一种交易断路器错误-数据表第4页-当前样片是否没有?
    我们可以在4周内申请多少个样片? (更确切地说、最小数量是多少、因为250个组件的整卷对我们来说太多了)

    此致、Pawel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Pawel、

    这是否与您发布的 LM5113-Q1应用相同? EE 是什么?
    如果向低侧驱动器施加一个短 L-H-L 脉冲、Pg1会导致自举开关进入高电流状态。 激励脉冲宽度通常约为3ns。 LMG1210应在网上商店中提供新的 PG 材料、并计划于10月末投入 RTM
    现在、您可以申请最多5个 LMG1210样片、但您可以购买任意数量的样片。

    谢谢、