This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5113:LMG1205与 LM5113-Q1

Guru**** 2518110 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5113, LM5113-Q1, LMG1205

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/736812/lm5113-lmg1205-vs-lm5113-q1

器件型号:LM5113
主题中讨论的其他器件:、 LMG1205

您好!
我们正在寻找 LM5113的替代产品、即 NRND。  
数据  表中有一个 LM5113-Q1看起来几乎与 LM5113相同、占用空间也相同
和引脚分配 、并且它处于活动状态(非 NRND)。
TI 建议 将 LMG1205作为 LM5113而不是 LM5113-Q1的电子布局、其原因是什么?

此致、Pawel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Pawel、

    请参阅此主题 :e2e.ti.com/.../2331141

    请告诉我这是否回答了您的问题。 如果有、请为我按绿色按钮!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Don、
    该主题似乎与 LM5113中的某些错误有关,问题是 LM5113-Q1中是否存在相同的错误?
    如果不是、LM5113-Q1似乎是相对较近的替代产品、除非还有其他型号会说明 LMG1205?

    此致、Pawel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Pawel、

    是的、LM5113-Q1中也存在此错误。 它是在 LMG1205中修复的、这就是我们希望客户尽可能改用它的原因。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Pawel、

    您是否需要 Q1半桥驱动器?
    您的应用是什么?
    1205的性能得到了改善-但是、如果使用一些外部组件并在 VIN 之前应用 VDD 来实现故障的简单解决方法、则5113-Q1可以实现类似的性能。 请告诉我、这是否是您有兴趣回顾的内容。

    谢谢、