This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256304:X 电容器放电是否符合 IEC62368?

Guru**** 2518070 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC256304

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/736567/ucc256304-x-cap-discharge-compliant-with-iec62368

器件型号:UCC256304

您好!

想知道是否有人有关于 UCC256304 X-CAP 放电功能符合 IEC62368的信息?

谢谢、

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brian、

    感谢您关注 UCC256304。 是的、此控制器符合 IEC62368标准。 以下是合规性文档的链接:www.ti.com/.../szzq161.pdf

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你。 太完美了。 我还有一个问题可以在详细的认证报告中回答。 连接到 HV 引脚的串联电阻器上的单个故障是否存在任何问题? 我的理解是、必须在单一故障条件下测试 X 电容放电、如果 UCC25630x 系列需要数据表中所述的 HV 引脚串联电阻、那么这些电阻器中的一个发生故障肯定会禁用 X 电容放电功能。 如果是、是否有建议的解决方法? 例如、 与 HV 引脚串联的2个并联电阻器。
    是否可以查看完整的测试报告?

    谢谢、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brian、

    很遗憾、我没有完整测试报告的副本。 但是、将两个电阻器串并联应该是可以的。

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Ben。