This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/电池充电器选择工具:BQ24610RGET

Guru**** 2943350 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/734506/webench-tools-battery_chargers_selection_tool-bq24610rget

器件型号:battery_充 电器_selection_tool

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

  我们在设计中使用了 BQ24610RGET 电池充电器 IC、我们注意到电池充电不正常、在我的设计中、STAT1 LED 指示灯一直在闪烁、并且电池充电器也没有切断

           输入电压    = 24V DC (来自适配器24V、3A)。

           电池电压= 14.8V (标称值)至15.8V (完全充电)。

           VREF                    = 3.3V

           REGN                = 6.0V

           PG                      = 低电平

当前电池电压为13.3V。

但 STAT1 LED (D11)指示 灯仍然闪烁。

我在这里附上了原理图。