This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25118:LM25118:在升压或降压/升压模式下工作时,当 Vin=8~16V、Vout=12V 时,Vout 会出现一些尖峰,尖峰类似于开关频率,请帮助检查它,非常感谢~

Guru**** 2518090 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25118

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/736431/lm25118-lm25118-when-work-at-boost-or-buck-boost-mode-when-vin-8-16v-vout-12v-there-are-some-spike-in-the-vout-the-spike-similar-to-the-switch-frequency-pleace-help-to-check-it-many-thanks

器件型号:LM25118

LM25118:在升压或降压/升压模式下工作时,当 Vin=8~16V、Vout=12V 时,Vout 中会出现一些尖峰,该尖峰类似于开关频率,请帮助检查它,非常感谢~

当 Vin=17~30V、Vout=12V 时,Vout 看起来正常,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andrew:

    感谢您考虑 LM25118。 两个问题:(1)您在哪里放置了探头来监测 Vout? (2)您是否使用短接地导线进行测量?

    我提出第一个问题的原因是为了了解你在哪里放置你的接地基准。 关于测量方法的第二个问题。 较长的接地引线可能会拾取噪声、并且示波器图片可能不现实。

    在降压模式下、LM25118输出类似于正常的降压、输出电容器会看到连续电感器电流和小纹波电流、因此 Vout 更干净。 在降压/升压模式下、对角开关一起切换、因此输出电容器会看到脉冲电流。 应将陶瓷电容器放置在最靠近整流器二极管的位置、以便立即对交流电流分量进行滤波。

    谢谢、
    Youhao Xi