This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R1:过热保护问题

Guru**** 2518070 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/734294/bq40z50-r1-overtemperature-protection-problem

器件型号:BQ40Z50-R1
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

尊敬的团队:

在固件中、OTC 已设置为45度、延迟为2秒、恢复为40度、OTD 为55度、恢复为50度。 充电时温度达到48度、但电池仍可充电、充电电流不变、这意味着过热保护不起作用。 CHG 引脚的输出大约为23V。 原因是什么? 为什么设置了阈值但没有过热保护? 设置错误吗?

请帮助回答此问题吗?

非常感谢!

雪利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sherry、

    您能否向我们发送您的数据存储器设置(.gg 文件)? 您可以从 bqStudio 数据存储器屏幕中导出此内容。 这可能有助于我们确定设置中是否存在任何未正确设置的内容。 如果您希望在发生过热故障时禁用 CHG FET、请确保已在数据存储器中配置 FET 选项设置、以将 OTFET 位设置为"1"。

    当温度达到48度时,您能告诉我您在 SafetyStatus()、safetyalert()、BatteryStatus()和 OperationStatus()寄存器中读出的内容吗? 这些寄存器在过热故障条件下的行为应遵循 TRM (技术参考手册)第2.9节中描述的行为。

    此外、请告诉我们您如何测量和控制温度。 您是从测量仪表内部还是外部温度寄存器读取48度的温度? 您是否在器件上执行了温度校准?

    此致、
    Matt
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    感谢您的回复!

    当客户回复我时、我会立即回复您。

    谢谢、此致、

    雪利