This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PTN78020W:运行期间打开输出电压

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: PTN78020W, TS5A3159

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/734992/ptn78020w-switch-output-voltage-on-during-operation

器件型号:PTN78020W
主题中讨论的其他器件: TS5A3159

您好!

我们希望在两个电平之间切换 PTN78020W 的输出电压。

我们将为此更改 Vo 调整复用器值。

在变化期间、器件将在特定的电压上工作。 SPDT 开关(如:TS5A3159)将用于更改电阻值。

请告诉我、在运行过程中可能会发生电压变化。

对于此操作、我需要考虑哪些要点

谢谢

Rejeesh S Raj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Rejeesh、

    您能否为我提供用于实现 SPDT 的原理图? 我唯一能想到的是、当您从高输出电压转换为低输出电压时、如果您没有任何负载电阻、输出电压将根据 RC 值缓慢放电至较低电压。 也许有必要实施一个虚拟负载来帮助实现输出电压瞬态。

    此致、
    Jimmy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    我将在我有疑问的情况下分享原理图。

    Vo 调节引脚上的预期电压是多少。

    选择开关时需要此信息。

    谢谢

    Rejeesh S Raj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rejeesh、

    内部电压基准固定为1.25V。 这是您预期在 Vo 调节引脚(4)上看到的电压。

    此致、

    Jimmy