This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ20Z655:意外的电池模式寄存器值

Guru**** 2516880 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/736648/bq20z655-unexpected-batterymode-register-value

器件型号:BQ20Z655

我的客户有一个电池报告 BatteryMode()寄存器值为0x0040。

测量仪表的每个 TI TRM。 不应发生0x0040、因为低字节位6是 RSVD。

此电池的正常预期值为0x0001 (ICC 始终= 1)

和0x0081 (请求 ICC=1和 CF=条件周期)。

…TI 甚至记录了 ICC,它始终固定为1,但使用0x0040时则不是这样,因此它有点担心监测计固件的工作情况

这种异常现象是否有某种解释?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Barrett、

    我将不得不与 FW 相关人员讨论、并弄清为什么 ICC 变为0。 它不应该。 您是否有此跑步记录?
    设置为 RSVD 的位通常存在、因为它们未被使用或用于内部调试。 我将与 FW 工程师讨论并在此处回复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    引用固件工程师的话,“一种可能是他们的系统写入电池模式寄存器,因为这在所有模式下都是可写的,否则固件不会执行任何操作,即使已设置位,也是无害的,不会采取任何操作。” RSVD 位也不执行任何操作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否检查以确保我们讨论的是相同的 RSVD 位? 数据表规定低字节应为只读。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、如果您提到的寄存器值为0x0040、那么这就是我要提到的位。