This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ4050:定制板启动问题

Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ4050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/735979/bq4050-custom-board-bring-up-issues

器件型号:BQ4050

我们将使用 bq4050 EVM 和 bq2477X EVM 作为参考指南、设计和调试我们自己的电路板设计。  我们已将 bq4050和 bq2477X 芯片合并到单个电路板上。

我们在电路板启动期间与 bq4050通信时遇到问题、并寻求熟悉参考设计的人员的额外帮助、以及电路板设计人员通常遇到的问题。

如果有人认为他们可以提供帮助、请通过以下方式直接与我联系:

squinn@iunu.com

最棒的

Shawn Quinn

联合国大学

华盛顿州西雅图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shawn、

    我想告诉您、您的职位已分配给我们的一位应用工程师。 本周将举办我们的年度电池管理深度潜水活动、我们的所有工程师都将亲自动手参加该活动。 一旦此活动结束、他将能够在下周初发布您的帖子。

    您可以查看我们在 www.ti.com/deepdive 上展示的大部分材料的录音

    感谢您的理解!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    谢谢大家的关注、我计划下周听取别人的意见。

    最棒的

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shawn、
    调试此类问题的第一步是捕获 SMBus 的 CLK/数据线路、以查看信号电平是否正确。 如果它们不正确、则很可能是上拉电阻器出现问题。 SMBus 线路上的建议上拉电阻为10千欧。
    如果电平正常、接下来要检查的是确保线路上的噪声水平不会过高。
    如果所有这些看起来都正常、则使用逻辑分析器或总相位 Beagle、检查导致问题的事务、以及事务出现问题的原因。
    如果您不确定、也可以在此处附加示波器捕获或逻辑分析仪/ Beagle 捕获、我们可以查看。
    此致、
    Swami