This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25120A:有关安全定时器和 BAT_OVP 故障文档的阐述

Guru**** 2516170 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/735404/bq25120a-clarification-on-safety-timer-and-bat_ovp-fault-documentation

器件型号:BQ25120A

早上好、

我有2个与安全超时相关的问题、以及与电池过压相关的未完全记录的故障。

1)安全定时器在数据表第12页上被描述为 tMAXCHG 的可编程范围在2 - 540分钟之间、但是 VIN_DPM 和定时器寄存器中的可选超时似乎是30分钟/3小时/9小时。  请阐明超时范围、如果与寄存器描述不同、则说明如何选择完整范围。

第12页

第46页

2.第32页的状态图表示当 IC 处于就绪状态或完成状态时,电池过压会导致故障。  但是,本文档的其他部分没有提到电池过压,也没有在第37页的故障/故障屏蔽寄存器中描述此故障。  请阐明此故障是什么、BAT_OVP 上的限制是什么以及是否报告为故障。

第32页

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Vic:

    安全定时器位:可通过使用安全定时器位的位10来选择完整的9小时。

    BATOVP:抱歉、BAT_OVP 是一个内部信号、数据表中不应提及。 充电过程完成后、器件将终止充电。 我将更新数据表以反映此更改。 该器件仅具有可在故障寄存器上读取的 BAT_OCP。

    此致、
    Gautham
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gautham、

    感谢您的回复、但您是否会提供有关安全计时器的更多详细信息?  我通过将 TMR_1:TMR_0指定为10来了解9小时的选择。  

    我想知道的是如何将时间缩短到3小时以内的超时时间。  正如我之前写的那样,该文档指出安全定时器有一个可编程范围,这个范围可以减少到低至2分钟(第12页)--但是 在第46页的 VIN_DPM 和定时器寄存器说明中没有说明如何选择这个。

    那么、如何选择小于3小时的超时?  或者第12页上显示的可编程限制是否有错误?

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VIC、

    电气规格表仅显示了设计时计时器的最小/最大值、较小的一端用于预充电、即0.1x 快速充电计时器。 该器件仅具有您已识别的位。  

    您正在寻找的确切值是什么? 有一个30分钟选项。  

    此致、

    Gautham