This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54160A:PWRGD 引脚上拉电阻器

Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54160A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/736682/tps54160a-pwrgd-pin-pull-up-resistor

器件型号:TPS54160A

大家好、团队、

我与一位在设计中使用 TPS54160A 的客户合作、他们的电路板目前空间非常有限。 他们想了解 是否绝对需要在漏极开路引脚上使用上拉电阻器?

根据数据表中的以下注释、似乎没有内部上拉电阻器、因此我们确实想了解是否存在将此保持悬空的问题?

数据表的第8.3.17节:100kΩ 使用一个介于10和1 Ω 之间的上拉电阻器来连接5.5V 或更低电压源。

有关这方面的任何反馈或指导都将有所帮助。  

谢谢、JP

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    如果您不需要电源正常引脚功能、则可以将此引脚悬空或与接地层相连。

    此致、
    Katelyn Wiggenhorn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kayelyn、

    太棒了、感谢您的快速回复!

    此致、

    Javier Palomo