This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25601:当电量监测计达到98%而不是等待100mV 压降时、我们可以重新打开充电吗?

Guru**** 2782615 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/736663/bq25601-can-we-turn-charging-back-on-when-the-fuel-gauge-reaches-98-instead-of-waiting-for-the-100-mv-drop

器件型号:BQ25601

来自我的客户:

我们正在调查此充电器 IC 和电量监测计的实现问题。

目前、我们的 FW 支持充电并保持启用状态。 因此、当电池充满电时、电量监测计报告100%、而充电器 IC 指示充电完成。

然后、当电池放电时、电量监测计报告99%、98%等(直到我们认为95%)。 在这些百分比中、充电器 IC 的充电状态完成。

然后、充电器 IC 将再次开始为电池充电、因为它超过了100mV 阈值。

我们希望探索在电量监测计达到98%而不是等待100mV 压降时重新开始充电的选项。

我们目前的想法是禁用充电器(通过 I2C 和 CHG_EN)、然后重新启用充电器。

我想就这一点发表意见,并就这种情况提出任何共同的做法。 这不是我们第一次实施电池充电器和独立电量监测计。 这是我们第一次执行电池充电百分比读数。 因此,我们正在寻找最佳的客户感知选项,同时保持电池的健康。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是可行的。 但是、当电池电压高于再充电阈值时、充电电流可能低于终止电流、充电可能会终止。 为避免这种情况、您可能需要在这种情况下降低终止电流。