This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP3966:/SD 引脚阈值运行问题

Guru**** 2652475 points

Other Parts Discussed in Thread: LP3966, TPS7A37

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/736606/lp3966-sd-pin-threshold-operatin-question

器件型号:LP3966
主题中讨论的其他器件: TPS7A37

尊敬的团队

我们的客户有以下问题:

我们注意到 LP3966-ADJ 的/Shuntdown 引脚存在问题。 我们将从向上控制该引脚、它具有连接到 Vin 的100k 电阻器。

问题是、当我们重置稳压器时、它不会重新打开、我们在数据表中看到/SD 引脚的电压阈值为 Vin-0.3V。 在这种情况下、VIN 为5V、因此稳压器开启的电压阈值应为4.7V (根据数据表)。

在我们将 UP 引脚设置为高阻态后,线性稳压器会在关断后打开,但稳压器的/SD 引脚上的电压为3.9V,根据数据表,该电压不起作用。 在3个不同的 PCB 上可以看到这种行为

我的问题是:当输入电压为5V 时、稳压器为什么以3.9V 电压启动、并且每次肯定启动稳压器是否足够了?

请您进行审核并提供帮助吗?

此致
Gabor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gabor、

    关断引脚是数字输入。 "关断阈值"规格定义了引脚的逻辑高电平和逻辑低电平。 如果电压处于逻辑高电平范围内、则所有 LP3966器件均可确保调节输出。 如果电压处于逻辑低电平范围、则所有 LP3966器件均可确保处于关断模式。 与所有数字引脚一样、实际阈值将处于逻辑高电平和逻辑低电平之间的不确定区域。  

    在您的应用中、5V 的输入电压意味着任何 LP3966都将以4.7V 或更高的关断引脚电压进行稳压。 3.9V 电压可能不足以使每个稳压器脱离关断状态。  

    有关 TPS7A37的类似主题中提供了有关此主题的更多信息:  

    谢谢、

    Gerard Copeland