This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1:补偿放电结束电压(CEDV)电量监测算法和生成的 EDV

Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78350-R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/736120/bq78350-r1-compensated-end-of-discharge-voltage-cedv-gas-gauging-algorithm-and-resulting-edv

器件型号:BQ78350-R1

您好!

我正在尝试了解 bq78350-R1的补偿 EDV 公式和相关电量监测计文件参数。

假设 CEDV 电量监测计文件参数适用于我的电池、如何应用这些参数来预测相关的 EDV 电压。

我在中找到了一个 TI CEDV 公式的出版物  

  幻灯片39。 bq 数据表没有任何完整的公式、仅具有函数特性。

CEDV = CV - I*[EDVR0/4096]*[1 + EDVR1*Cact/16384]*

[1–EDVT0*(10T - 10Tadj)/(256*65536)]*[1+(CC*EDVA0)/(4*65536)]*年龄

其中:

CV = EMF*[1–EDVC0*(10T)*log (Cact)/(256*65536)]

Cact = 256/(2.56* RSOC + EDVC1)-1表示(2.56* RSOC + EDVC1)> 0

Cact = 255 (2.56*RSOC + EDVC1)= 0

EDVC1 = 2.56 *剩余容量(%)+“曲线拟合”系数

Tadj = EDVTC*(296-T)、T<296oK 和 Tadj < T

T > 296时、Tadj = 0正常、Tadj 最大值= T

年龄= 1 + 8 *循环计数* A0/65536。

我假设"log"为 LOG10、RSOC 为预测 EDV 的百分比值0至100、T 以开尔文为单位、CV 以 mV 为单位、I 以 mA 为单位。
首先、bq78350-R1的这些假设和公式是否正确? 如果不是、正确的公式是什么?
如果正确,我不太理解“[1+(CC*EDVA0)/(4*65536)]*年龄”这一术语。 CC 周期计数吗? 在这种情况下,“*年龄”是拼写错误? 为什么年龄有两个术语?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    除了上述内容、但还有相关问题。 数据表中的输出电压

    "bq78350-R1会在测量的电池放电电流(Current())超过时禁用 EDV 检测
    过载电流阈值"

    "bq78350-R1使用电流()≥C/32执行基于 EDV 的 RC 调整。 如果发生这种情况、则不会设置任何 EDV
    CURRENT()< C/32。"

    与以下摘录不同,我假设这些公式中的放电电流是 Current()的正值。 因为充电电流会禁用合格的放电。

    "0x0A 电流()
    此读字函数返回由提供(或接受)的测量电流的整数值
    以 mA 为单位的电池、范围为–32、768至32、767。 正值表示充电电流、A 表示充电电流
    负值表示放电。"

    因此、如果放电电流小于15000/32 = 470mA、总容量为15000mAh 的电池组、则不会发生 EDV 补偿? 因此、如果我的过载电流为9000mA。 在 EDV 补偿时、放电电流需要介于470mA 和9000mA 之间、以实现有效放电并更新 FCC。 是这样吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    我想告诉您、您的职位已分配给我们的一位应用工程师。 本周将举办我们的年度电池管理深度潜水活动、我们的所有工程师都将亲自动手参加该活动。 一旦此活动结束、他将能够在下周初发布您的帖子。

    您可以查看我们在 www.ti.com/deepdive 上展示的大部分材料的录音

    感谢您的理解!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sean、

    很抱歉耽误你的时间。 请参阅以下问题的答案。

    关于 CEDV 公式、这些公式说明了 CEDV 补偿的基本理念、但特定产品(如 bq78350-R1)使用基于该理念的专有算法。 因此、这些公式不会准确地映射到器件对 EDV 进行补偿的方式。 当然、我不能讨论器件的算法。

    关于 EDV 补偿的受限范围、您的理解是正确的。 实际上、在过载情况下、bq78350-R1将打开 DSG FET 以停止放电并保护电池(有关此功能的更多详细信息、请参阅技术参考手册的第3.6节)。

    此致、
    Matt