This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24295:太阳能电池板输入

Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24295, BQ25505, BQ25895

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/736459/bq24295-solar-panel-input

器件型号:BQ24295
主题中讨论的其他器件: BQ25505BQ25881BQ25895

尊敬的 E2E 会员:

我们的客户使用 BQ24295、但输入源是太阳能电池板(5V)、是否适用于此设计?

太阳能充电器和普通充电器之间有何差异?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Julian:

    太阳能电池板具有高输出阻抗(其输出端的串联电阻器)、这意味着您拉出的电流越大、其有效压降就越低。 每个电池板都有一个最大功率点(输出电压和电流)。 对于大多数面板、它接近太阳能面板开路电压的0.8。 对于此面板,即0.8 *5V = 4.0V。 您可以使用充电器的 VINDPM 功能在 MPP 点调节其输入并获得最大电池板电流。 但是、这意味着当这个电池板运行在其 MPP = 4.0V 时、基于降压的充电器永远不会为4.2V 电池完全充电。 然后、您可以增大 VINDPM 设置并获得更低的电流、但这意味着充电时间更长。 电池板的最大功率点电流是多少? 基于升压的充电器、如 bq25505/70 IF 低电流或 bq25881 IF 高电流可能是更好的选择。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Julian、

    5V 太阳能电池板将用作 bq24295的输入。 如果使用太阳能电池板、您将需要某种 MPPT 算法从电池板中提取最大的能量、以便它能够为电池充电。 常规直流输入将仅受其可提供的额定功率的限制。

    我建议查看以下 参考设计 、其中讨论了如何使用类似器件 bq25895实现 MPPT 算法。