请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ISO5852S-EP
大家好、我们正在设计一个由两个互补电源 MOSS (PMOS 作为高侧开关、NMOS 作为低侧开关)组成的半桥驱动器。
ISO5852是否可用于此目的? 我没有找到任何描述在高侧配置中使用此集成电路来驱动 PMOS 的应用手册。
它是否适合此应用、或者您能否向我建议更多合适的器件(来自 EP 线路卡)?
谢谢你
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、我们正在设计一个由两个互补电源 MOSS (PMOS 作为高侧开关、NMOS 作为低侧开关)组成的半桥驱动器。
ISO5852是否可用于此目的? 我没有找到任何描述在高侧配置中使用此集成电路来驱动 PMOS 的应用手册。
它是否适合此应用、或者您能否向我建议更多合适的器件(来自 EP 线路卡)?
谢谢你
嗨、Nicola、
ISO5852将在 PMOS 上工作、但可能会在驱动高侧开关时出现问题
PMOS 作为高侧开关和使用 ISO5852时的问题将是 FET 源极的"接地"将具有不同的电压。
ISO5852将提供高电压、无论 ISO5852的 Vcc 是多少。
在拉电压完全处于位置时、部件的 Vcc 可能无法工作。
如果器件的 Vcc 与 ISO5852的源极电压之间的关系在设计中不会成为问题、则该器件可能适用于您的应用、
如果这是一个问题、那么很遗憾、我认为我们没有可用的隔离式栅极驱动器、因为 ISO5852是我们目前唯一拥有的驱动器。
谢谢、
Daniel