This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO5852S-EP:PMOS 栅极驱动器

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/736586/iso5852s-ep-pmos-gate-driver

器件型号:ISO5852S-EP


大家好、我们正在设计一个由两个互补电源 MOSS (PMOS 作为高侧开关、NMOS 作为低侧开关)组成的半桥驱动器。

ISO5852是否可用于此目的? 我没有找到任何描述在高侧配置中使用此集成电路来驱动 PMOS 的应用手册。

它是否适合此应用、或者您能否向我建议更多合适的器件(来自 EP 线路卡)?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Nicola、

    ISO5852将在 PMOS 上工作、但可能会在驱动高侧开关时出现问题

    PMOS 作为高侧开关和使用 ISO5852时的问题将是 FET 源极的"接地"将具有不同的电压。

    ISO5852将提供高电压、无论 ISO5852的 Vcc 是多少。

    在拉电压完全处于位置时、部件的 Vcc 可能无法工作。

    如果器件的 Vcc 与 ISO5852的源极电压之间的关系在设计中不会成为问题、则该器件可能适用于您的应用、

    如果这是一个问题、那么很遗憾、我认为我们没有可用的隔离式栅极驱动器、因为 ISO5852是我们目前唯一拥有的驱动器。

    谢谢、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请您澄清这句话吗?
    "由于电源电压遍布整个地方、部件的 Vcc 可能无法工作。"

    我们必须驱动一个 BLCD 电机,所以我们设计一个由互补 MOS 组成的3桥臂。 电机(和电桥)必须提供270Vdc 的电压。
    我们需要将 ISO5852的 VCC2引脚连接到 Vbus (270V),并将 ISO5852的 GND2引脚连接到 PMOS 的漏极。 有可能吗?

    您是否也可以建议适合此应用的非隔离式栅极驱动器(具有增强型封装)?
    谢谢
    Nicola
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Nicola、

    无法将器件的 VCC2引脚连接到270V。
    我也不相信我们有一个能够处理270V 的 EP 栅极驱动器

    请记住、大多数驱动器输出的电压等于 VCC2的电压、因此在这种情况下、您还需要一个 FET、它可以在栅极上接受270V 电压。

    谢谢、
    Daniel