This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 电源排序不同的导通和关断条件

Guru**** 2516170 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/736309/power-sequencing-different-turn-on-and-turn-off-conditions

大家好、

我有三个稳压器 IC (LDO/开关)、分别为 X1、X2、X3。 我的开启条件是第一个 X1应开启

然后是 X2和 X3。 我知道如何实现该电路。

问题是、我的关闭条件是、第一个 X2应该关闭、然后是 X3、最后是 X1.May、我知道

如何实现这些条件。这是我在研究电源定序时想到的一个问题,不知道这是不是

是非感应性问题。如果此问题有意义、请回答。

此致

哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Hari、

    为了实现定序、您需要确保所选的稳压器能够通过外部信号启用/禁用。 许多 LDO 具有一个提供此功能的使能引脚。 我们确实提供了可能对您的应用有用的定序 IC。 您可以通过以下链接了解有关电源序列发生器的更多信息:

    www.ti.com/.../overview.html

    非常尊重、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ryan、
    非常感谢。

    我是否知道如何在开启排序与关闭排序不同时进行处理。如果您不介意、请说明]
    示例。

    谢谢、此致
    Hari T O
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Hari、

    我们将有一位来自我们的序列团队的人员来查看。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们确实有一个完全可编程的解决方案来支持您的需求。
    它不仅可以对电源轨进行定序、还可以监控电压/电流、进行故障记录和内务处理。
    www.ti.com/.../ucd9090a
    此致
    Yihe